12/17/2025

Waffeln backen für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst

Auszubildende der WITTENSTEIN SE übergaben Spende in Höhe von 2.000 Euro

Den Erlös ihres diesjährigen Waffelverkaufs auf dem Bad Mergentheimer Weihnachtsmarkt spendeten die Auszubildenden der WITTENSTEIN SE an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Sonnenschein der Malteser im Main-Tauber-Kreis. Bei der alljährlichen Aktion kamen in diesem Jahr 1.697 Euro zusammen; WITTENSTEIN rundete diese Summe auf 2.000 Euro auf.

Rund 800 Waffeln backten und verkauften die Auszubildenden während der vier Weihnachtsmarkttage vom 11. bis 14. Dezember in der Bad Mergentheimer Innenstadt. Für die Besucher ein Genuss und für die Nachwuchstalente ein wichtiges gemeinsames Projekt über alle Ausbildungsberufe und -jahrgänge hinweg. Alle rund 120 Auszubildenden und Studierenden des Unternehmens waren eingeladen, sich einzubringen und die Aktion selbstständig zu organisieren. „Unser Ziel ist es, unsere Auszubildenden an soziales Engagement ohne Eigennutz heranzuführen und zugleich auf uns als attraktiven Ausbildungsbetrieb aufmerksam zu machen“, sagt Martin Brand, Ausbilder im Bereich Dual Education & Studies bei WITTENSTEIN. Die Nachwuchskräfte hatten selbst entschieden, was mit dem Verkaufserlös geschieht. Alle Kosten trug ihr Ausbildungsbetrieb, sodass die gesamten Einnahmen gespendet werden konnten.

 

Bild: (Bildquelle WITTENSTEIN SE/ Michelle Buhin)

Spendenübergabe beim Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Sonnenschein: (v. re.n.li.) Martin Brand (Ausbilder WITTENSTEIN SE), Elsbeth Kiesel (Hospizkoordinatorin), Jule Link (Auszubildende im ersten Lehrjahr zur Mechatronikerin, WITTENSTEIN SE)