Wettbewerb & Projekte
Wozu ein technologisch ausgerichteter Wettbewerb für Schüler im Taubertal? Hier gibt es kein Öl, kein Gold, keine Diamanten oder Gas als Rohstoff.
Unser wichtigster Rohstoff sind junge, kreative Köpfe. Mit innovativen Unternehmen und fortschrittlichen Kommunen hat unsere Region Zukunft.
Wenn ihr von Dingen träumt, die es noch nicht gibt, die es aber geben sollte, dann seid ihr genau richtig für diesen Wettbewerb. Egal wie eigenartig, absonderlich, abwegig, wild oder wunderlich eure Idee zu sein scheint, nichts ist erfunden worden, weil es klar, normal, vernünftig oder vorschriftsmäßig war. Dennoch sind viele gute Ideen auch umsetzbar. Hier ist die Gelegenheit zu forschen, zu tüfteln und auszuprobieren.
Naturwissenschaft ist gar nicht so langweilig...
- Praktische Erfahrung erweitert den Horizont
- Ihr könnt vor Ort etwas erforschen
- Kompetente Ansprechpartner sind immer zur Stelle
Die Erfahrungen aus dem Wettbewerb sind hilfreich für spätere Bewerbungen
Die WITTENSTEIN AG ist Mitglied der Stiftung Junge kreative Köpfe und unterstützt diesen Wettbewerb auch mit zahlreichen Fachleuten (hier sind auch ehemalige Auszubildende dabei !) und Mitgliedern in der Jury. http://www.kreativekoepfe.info/
Weitere Projekte
Experimenta im Taubertal
13.007 Besucher an 25 Ausstellungstagen, 36 Mitmachstationen, 900 Manntage ehrenamtlicher Helfer
"Es sollte öfter solche Projekte geben, die das Wissen der Kinder auf spielerische Art fördern", gab ein Besucher zu Protokoll
http://www.experimenta2006.de/
- Faszination Technik: http://www.faszinationtechnik-bw.de/
- Jugencontainer Igersheim
- Seminarkurse
- www.kelly-insel.de Wir sind mit dabei